Fenster aus der Entwicklungsumgebung herausziehen und wieder integrieren

Um mehr Platz in der Entwicklungsumgebung zu schaffen, können Sie einzelne Fenster, z. B. das zu bearbeitende Dokument (XAML oder HTML), das Eigenschaftenfenster etc., aus der Entwicklungsumgebung herausziehen. Ein herausgezogenes Fenster kann auch wieder in das Programmfenster der Entwicklungsumgebung reintegriert werden.

Um ein Fenster aus der Entwicklungsumgebung herauszuziehen:

  1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Tab des gewünschten Fensters, z. B. Eigenschaften, und ziehen Sie es mit gehaltener Maustaste aus dem Programmfenster heraus. Lassen Sie die Maustaste an der gewünschten Stelle los.
  2. Nun können Sie bei Bedarf die Fenstergröße anpassen. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie beim Vergrößern und Verkleinern von Fenstern innerhalb des Programmfensters der Entwicklungsumgebung.

Um das Fenster wieder in die Entwicklungsumgebung zu integrieren:

  • Klicken Sie auf den Tab des Fensters und ziehen Sie es bei gehaltener Maustaste wieder in die Entwicklungsumgebung. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie beim Positionieren von Fenstern innerhalb des Programmfensters der Entwicklungsumgebung.