Dialog anzeigen

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie bei Klick auf ein Steuerelement einen Dialog erscheinen lassen können.

Um Dialoge anzuzeigen, wird die ShowDialogAction benötigt, im Fall des AlertDialogs die ShowAlertDialogAction. Wollen Sie beispielsweise, dass einen Dialog durch Klick auf ein Steuerelement geöffnet wird, sind die folgenden Schritte nötig.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plussymbol, um den in der Drop-Down-Liste sichtbaren ControlEventTrigger zum Element hinzuzufügen.

    In den Einstellungen können Sie auswählen, auf welches Ereignis er reagieren soll, z. B. onButtonClick.

  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Trigger und wählen Sie Add new action aus.

    Ein Dialogfenster erscheint, in dem alle verfügbaren Actions aufgelistet sind.

  3. Wählen Sie in der Kategorie Dialog die ShowDialogAction aus und bestätigen Sie mit OK.

    Die Action wird dem Trigger hinzugefügt.

  4. Wählen Sie unter Condition > show dialog den Dialog aus, den Sie anzeigen wollen. Die Option Mode gibt an, ob eine Interaktion mit dem Fenster erforderlich ist (Modal) oder ob die Oberfläche im Hintergrund weiterhin bedient werden kann (NonModal).

Verwandte Themen: