Weitere Elemente zum Menü Responsive hinzufügen

Das Menü enthält in der Voreinstellung bereits Menüeinträge, Submenüs und Trennstriche. Weitere Elemente können Sie einfach per Copy & Paste hinzufügen.

  • So erweitern Sie das Menü um weitere Elemente:

  1. Sofern noch nicht geschehen, öffnen Sie die Hauptansicht "AppShell.html" im Designer-Arbeitsbereich.

  2. Selektieren Sie im Designer-Arbeitsbereich einen vorhandenen Menüeintrag, ein vorhandenes Submenü oder einen vorhandenen Trennstrich (je nachdem, was für ein Element Sie dem Menü hinzufügen möchten).

  3. Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) den Befehl Copy und anschließend den Befehl Paste.

    Das kopierte Element wird am Ende des Menüs eingefügt.

    Fügen Sie zunächst alle benötigten Menüelemente dem Menü hinzu und legen Sie erst dann die Reihenfolge der Elemente und dessen Eigenschaften fest.

  4. Wenn Sie weitere Elemente hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

  5. Passen Sie die Reihenfolge der Elemente an (siehe Reihenfolge der Menüelemente ändern).