Projekt vom Zielsystem löschen

Sie können Projekte mithilfe des Server Managers vom Zielsystem löschen.

  1. Öffnen Sie den Zielgerätemanager über Projekt > Zielgerätemanager im Menüband der Entwicklungsumgebung.

  2. Stellen Sie durch Eingabe der IP-Adresse im Feld Host und Bestätigung durch die Enter-Taste eine Verbindung zum Zielgerät her.

  3. Konnte die Verbindung hergestellt werden, rufen Sie den Server Manager über das blaue Symbol neben den Einstellungen auf.

  4. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle auf dem Zielgerät befindlichen Client- und Server-Projekte aufgelistet sind.

  5. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus und löschen Sie das Projekt durch Klick auf die Schaltfäche LÖSCHEN rechts unter der Projektübersicht.

  6. In dem sich öffnenden Dialog bestätigen Sie die Aktion mittels LÖSCHEN.

    Wenn Sie das komplette Projekt vom Zielsystem entfernen möchten, löschen Sie sowohl das Client- als auch das Server-Projekt.