Global - Allgemein
Allgemeinen Projekteigenschaften, die im Projektmanager beim Anlegen des Projektes vorgenommen wurden.
- Projektname
- Gibt den Namen wieder, der beim Anlegen des Projektes vergeben wurde (siehe auch Projekt speichern).
- Projektverzeichnis
- Gibt das Verzeichnis an, in dem die Projektdatei und weitere Komponenten des Projektes gespeichert werden.
- Projekttyp
- Gibt den Projekttyp an.
- Produkttyp
- Gibt das VisiWin Produkt an, mit dem das Projekt angelegt wurde.
- UI-Typ
- Gibt die beim Anlegen des Projektes gewählte Oberflächentechnologie an.
- Designer
- Gibt das Entwicklungswerkzeug an, mit dem das Code-Gerüst des Projektes zu öffnen und zu bearbeiten ist.
- Designerprojekt
- Gibt den Namen der Projektmappe an.
- VisiWin 7 Version
- Gibt die VisiWin 7 Laufzeitversion an, für die das Projekt entwickelt wird.
- Projektdateiversion