Konfiguration: Passwortregeln

Legen Sie Kriterien für Passwörter fest, die vom Benutzerserver akzeptiert werden, z. B. minimale und maximale Passwortlänge.

Kriterium

Beschreibung

Minimale Passwortlänge

Bestimmt, wie viele Zeichen ein Passwort minimal enthalten darf, damit es als gültig anerkannt wird.

Maximale Passwortlänge

Bestimmt, wie viele Zeichen ein Passwort maximal enthalten darf, damit es als gültig anerkannt wird.

Minimale Länge Benutzername

Bestimmt, wie viele Zeichen ein Benutzername minimal enthalten darf, damit es als gültig anerkannt wird.

Maximale Länge Benutzername

Bestimmt, wie viele Zeichen ein Benutzername maximal enthalten darf, damit es als gültig anerkannt wird.

Passwort wiederverwendbar nach ... Tagen

Der Benutzerserver lässt erst nach der hier angegeben Anzahl von Tagen zu, dass ein Benutzer ein Passwort festlegt, das er schon einmal verwendet hat.

Passwort wieder verwendbar nach ... Passwortwechseln

Der Benutzerserver lässt erst nach der hier angegeben Anzahl von Passwortwechseln zu, dass ein Benutzer ein Passwort festlegt, das er schon einmal verwendet hat.

Minimale Anzahl unterschiedlicher Zeichen

Bestimmt, wie viele unterschiedliche Zeichen das Passwort mindestens enthalten muss, damit es als gültig anerkannt wird.

Maximal wiederholende Zeichen

Bestimmt, wie viele Zeichen im Passwort sich maximal wiederholen dürfen, damit es als gültig anerkannt wird.

Minimaler Unterschied zum vorherigen Passwort ... Zeichen

Bestimmt, um wie viele Zeichen sich das neue Passwort mindestens unterscheiden muss, damit es als gültig anerkannt wird.

Passwort muss Buchstaben enthalten

Wechselt ein Benutzer sein Passwort, muss das neue Passwort Buchstaben enthalten. Ansonsten wird der Passwortwechsel nicht anerkannt.

Passwort muss Ziffern enthalten

Wechselt ein Benutzer sein Passwort, muss das neue Passwort Ziffern enthalten. Ansonsten wird der Passwortwechsel nicht anerkannt.

Passwort muss Sonderzeichen enthalten

Wechselt ein Benutzer sein Passwort, muss das neue Passwort Sonderzeichen enthalten. Ansonsten wird der Passwortwechsel nicht anerkannt.

Passwort muss kleine und große Buchstaben enthalten

Bestimmt, dass das Passwort Klein- und Großbuchstaben enthalten muss, damit es als gültig anerkannt wird.

Passwort muss sich vom Benutzernamen unterscheiden

Bestimmt, dass das Passwort nicht mit dem Benutzernamen identisch sein darf, damit es als gültig anerkannt wird.

Vollständigen Namen in Laufzeitdaten speichern

Bei der Aktivierung dieser Option wird anstelle des Anmeldenamens der vollständige Name des Benutzers in den zur Laufzeit erzeugten Dateien gespeichert. Folgende Dateien sind davon betroffen:

  • Rezeptdateien (Änderungshistorie/Notizen)

  • Protokolldateien

  • Historische Meldungsaufzeichnungen (Notizen)