Drucken

Wird dieser Parameter aktiviert, dann werden alle Alarme dieser Alarmklasse auf einem Zeilendrucker protokolliert. Die Einstellung der Druckerschnittstelle erfolgt über den Konfigurationsdialog des Alarmservers.

Nicht alle Drucker unterstützen einen zeilenweisen Ausdruck, d. h. anstelle eines Zeilenvorschubs wird automatisch ein Seitenwechsel nach jedem protokollierten Alarm ausgelöst.

Durch einen einfachen Test kann geprüft werden, ob der Drucker die zeilenweise Protokollierung unterstützt. In der DOS-Eingabeaufforderung sind folgende Eingaben vorzunehmen:

Copy con lpt1 Ein Testtext Strg+Z

Wird automatisch nach den Eingaben die Zeile Ein Testtext ausgedruckt, ohne dass ein Seitenvorschub ausgelöst wird, unterstützt der Drucker den Zeilendruck.

Parameter für Modul: