Passwort

Über die Vergabe eines Passwortes zu jedem Benutzer wird der personalisierte Zugriff auf das System gesichert: Ein Benutzer muss sich mit seinem Anmeldenamen identifizieren und seinem Passwort seine Identität verifizieren.

Das Passwort wird als verschlüsselter Zahlenwert in der Projektdatei abgelegt. Es ist auch für einen Administrator nicht reproduzierbar, d. h. vergisst ein Benutzer sein Passwort, kann er sich das Passwort nicht mehr von seinem Administrator mitteilen lassen. Er kann sich aber vom Administrator die Möglichkeit zur Verfügung stellen lassen, über die Laufzeitdialoge ein neues Passwort einzugeben.

Über die Konfiguration der Benutzerverwaltung kann eingestellt werden, welche minimale Länge ein Passwort haben muss, damit es gültig ist. Der Versuch, ein kürzeres Passwort einzugeben, wird verwehrt.

Allgemein gilt: Längere Passwörter erhöhen den Schutz des Systems.

Parameter für Modul: