Ereignis

Ereignisse beschreiben den eigentlichen Inhalt der Protokolldateien. Über die Definition eines Ereignisses werden die aufzuzeichnenden Daten festgelegt. Zentraler Bestandteil des Ereignisses sind der Protokolltext und die dazugehörigen Informationen (z. B. Variablenwerte).

Ereignisse aus Systemkategorien (Alarms, Recipes, Trends, UserAdministration, Variables) sind bestimmten Ereignissen zugeordnet, die in den entsprechenden Systemen auftreten. Das Auslösen dieser Ereignisse ist in den entsprechenden Systemen fest verdrahtet. Die Aufzeichnung dieser Ereignisse erfolgt also automatisch ohne Zutun des Entwicklers.

Selbst projektierte Ereignisse müssen aus der Applikation ausgelöst werden. Der Aufruf erfolgt dabei durch Angabe des Namens.

Ereignisse bieten u. a. folgende Funktionalität:

  • Lokalisierbarer Text als Angabe der Ereignisquelle
  • Unterteilung in Kategorien als Angabe des Herkunftsbereiches
  • Aktivierung/Deaktivierung sowohl zur Entwicklungs- als auch zur Laufzeit
  • Einbinden von Prozessvariablenwerten und lokalisierbaren Texten

Parameter

Name Beschreibung
Kommentar Wahlfreier Kommentar zum Objekt.
Name Name des Objektes.
Text Lokalisierbarer Text zum Objekt.
Zur Laufzeit aktiv Legt fest, dass die Definition vom Laufzeitsystem als aktive Definition interpretiert werden soll.

Siehe auch