Komponenten des VisiWin Systemmoduls Prozessdatenüberwachung

Das folgende Diagramm zeigt die Komponenten des VisiWin Systemmoduls Prozessdatenüberwachung. Die Aufgabe jeder Komponente sowie das Zusammenspiel der Komponenten werden weiter unten erläutert.

Komponenten des VisiWin Systemmoduls Prozessdatenüberwachung

Variablenserver
Der Variablenserver als zentraler Anschluss an die Kommunikationskomponenten liefert die zu überwachenden und zu manipulierenden Prozessdaten.
Prozessdatenüberwachungsserver
Während der Initialisierung liest der Überwachungsserver die in der Projektdatei festgelegten Definitionen aus. Prozessdaten, die zu überwachen sind, werden beim Variablenserver zur Überwachung angemeldet, d. h. ändert sich einer dieser Prozesswerte, so wird der Server davon unterrichtet. Danach führt der Server mithilfe der in der Projektdatei festgelegten Überwachungskriterien die nötigen Berechnungen zur Ermittlung von Überwachungsereignissen durch.

Prozessdaten, die als Ausgabevariablen in den Definitionen festgelegt sind, werden beim Auslösen eines Überwachungsereignis in den Variablenserver geschrieben.

Prozessdatenüberwachungseditor
Der Editor ermöglicht die Projektierung der Prozessdatenüberwachung. Durch die Festlegung von Definitionen in der Projektdatei ermöglicht er, das Laufzeitverhalten des Überwachungsservers zu bestimmen.
Projektdatei
Die Projektdatei enthält die Definitionen der Prozessdatenüberwachung. Die Definitionen enthalten die Informationen, welcher Prozesswert zu überwachen ist, unter welchen Kriterien ein Überwachungsereignis ausgelöst wird und was das Ereignis zur Folge haben soll. Zur Entwicklungszeit können die Definitionen mit dem Editor bearbeitet werden. Zur Laufzeit werden die Definitionen vom Überwachungsserver gelesen. Sie bestimmen das Verhalten des Überwachungsservers und damit der Applikation.

Siehe auch