Datenübertragung per Variablen

Die grundsätzlichen Übertragungsaktionen können per Prozessvariable ausgelöst werden.

Die in Kapitel Datenübertragung allgemein genannten Übertragungsaktionen können auch durch Prozessvariablen ausgelöst werden. Diese müssen im Variablenserver definiert sein und in der Rezeptklassendefinition den jeweiligen Parametern Variablenname für ...triggerzugeordnet sein.

Achtung: Legen Sie für jede Rezeptklasse individuelle Variablen an. Eine Triggervariable darf nicht in mehreren Rezeptklassen verwendet werden!

Die Triggervariablen müssen vom Datentyp VT_BOOL oder VT_Ix/VT_UIx sein. Zum Auslösen der Aktion muss die Variable auf 1 gesetzt werden. Ist die Aktion vom Rezeptserver durchgeführt worden, setzt dieser den Wert wieder auf 0 zurück.

Vor dem Setzen der Trigger Speichern, Laden und Senden muss der gewünschte Rezeptname in Variable für Dateiname geschrieben werden.

Vor dem Setzen des Triggers Speichern kann eine zusätzliche Beschreibung in die Variable für Beschreibung geschrieben werden. Diese Beschreibung wird dann zusätzlich zu den Variablenwerten in die gewünschte Rezeptdatei gespeichert.

Anmerkung: Beachten Sie, dass die gesamten Aktionen bei dieser Art der Triggerung im Server ablaufen. Die Triggervariablen könnten sogar von der SPS gesetzt werden!