Rezeptelemente sortieren (Dialog)
Dialog zum komfortablen Sortieren der Rezeptelemente.
- Aktuelle Sortierung
- Die Liste zeigt die aktuelle Sortierung der Rezeptelemente an.
- Neue Sortierung
- Die Liste zeigt die gewünschte neue Sortierung der Variablen an. Durch die Schaltfläche OK wird diese Sortierung übernommen.
-
- Mithilfe dieser Schaltflächen können ausgewählte Variablen von der einen in die andere Liste verschoben werden.
-
- Mithilfe dieser Schaltflächen können ausgewählte Variablen innerhalb der rechten Liste nach oben oder unten verschoben werden.
- Auswählen
- Ein Klick auf ein Element ändert den Auswahlstatus. Ist gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt, kann dadurch eine Mehrfachauswahl erreicht werden. Das Aufziehen eines Rechtecks mit der Maus wählt die Elemente aus.
- Filter
- Mithilfe des Textfeldes Filter kann die Auflistung in der linken Liste nach Teilbegriffen gefiltert werden, um bestimmte Variablen schneller zu finden.