Font

Fontdefinitionen sind Bestandteile von Fontklassen. Sie bieten u. a. folgende Funktionalität:

  • Jede Fontdefinition beschreibt eine vollständige Schriftart. Bei der Sprachumschaltung wird zusätzlich zum Text auch automatisch der Font umgestellt. Damit ist auch die automatische Umschaltung von Zeichensätzen (z. B. kyrillisch, griechisch) möglich.
Einschränkung:

Fonts und Fontklassen werden nur bei der Erstellung einer grafischen Oberfläche mit der Technik Classic UI (WinForms) unterstützt.

Bei der Technik Modern UI (WPF) wird die Umschaltung der Schriftarten durch ein Resource Dictionary gelöst.

Parameter

Name Beschreibung
Durchgestrichen Gibt an, ob die Buchstaben durchgestrichen dargestellt werden sollen.
Fett Gibt an, ob die Buchstaben fett/dick dargestellt werden sollen.
Größe Gibt die Größe (in Point) der Schriftart an.
Kursiv Gibt an, ob die Buchstaben schräg dargestellt werden sollen.
Name Name des Objektes.
Schriftart Gibt den Namen der Schriftart an.
Unterstrichen Gibt an, ob die Buchstaben unterstrichen dargestellt werden sollen.

Siehe auch