Definition: Sprache
Eine als Projektsprache festgelegte Definition erlaubt zur Laufzeit die Umschaltung zur angegebenen Sprache. In der Entwicklungsumgebung bewirkt das Hinzufügen einer Sprache die Erweiterung der Text- und Fontklassentabellen um eine neue Spalte. Der Spaltenkopf beinhaltet u. a. die Sprachkennung (LCID). Die Felder der Spalte erlauben die Zuordnung eines Textes zu den Textdefinitionen des Projektes. In der Fontklassendefinition ist in den Feldern jeweils eine Schriftart anzugeben.
Sprachdefinitionen beinhalten ein einstellbares Tastaturlayout für die Textspalte im Texteditor. Zur Laufzeit wird diese Information allerdings nicht verwendet.
|
Parametername |
Beschreibung |
|---|---|
|
Die Sprache legt den Namen und die Kennung (LCID) für eine Projektsprache fest. |
Eine Projektsprache wird in VisiWin über die LCID (Locale Identifier) angesprochen. Die LCID ist ein numerischer Wert. Jeder vom Betriebssystem unterstützten Sprache ist eine LCID fest zugeordnet.
Die LCID wird z. B. im Editor der Sprachumschaltung in der Sprachkonfiguration aufgeführt. Wenn Sie im Projektexplorer den Knoten SprachumschaltungWKonfigurationWSprachen doppelt klicken, öffnet sich der Tabelleneditor mit den im Projekt enthaltenen Sprachen. Die LCID wird hier für jede Sprache in Klammern angegeben.