Netzwerkfähigkeit

Kommunikationskomponenten sollen ggf. nicht lokal auf dem Visualisierungsrechner laufen, sondern über ein Netzwerk angesprochen werden.

Generell gilt:

  • VisiWin Treiber sind nicht netzwerkfähig.
  • OPC-Server sind als netzwerkfähig spezifiziert. Bis zur Spezifikation 3.0 (OPC-DA) verwenden OPC-Server für ihre Netzwerkfähigkeit DCOM (Distributed COM). Gerade DCOM aber stellte sich in den letzten Jahren als eklatante Sicherheitslücke im Windows-Betriebssystem dar und wird von Microsoft selbst nicht mehr weiterentwickelt. In der Praxis ist der Einsatz dieser OPC-Server im Netzwerk also unter sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten kritisch zu betrachten. OPC-Server der neueren Generation (OPC UA) stellen dagegen einen eigenen Kommunikationsstack zur Verfügung, dessen Sicherheitslinien weitestgehend betriebssystemunabhängig zu konfigurieren sind.
Netzwerkkonstellation*

Standard Laufzeit

(Windows XP)

Compact Laufzeit

(Windows CE)

  • VisiWin Treiber
  • OPC-Server
  • OPC-Server
  • OPC-Server
  • VisiWinNET Treiber
  • VisiWinNET Treiber
  • VisiWin Treiber
  • OPC-Server
 
* Visualisierungen als Server/Client Projekte werden hier nicht aufgeführt. Sie beinhalten die Netzwerkverbindung nicht zwischen Variablenserver und Kommunikationskomponente, sondern zwischen Visualisierungsoberfläche und Variablenserver. Natürlich kann diese zusätzliche Netzwerkfähigkeit mit den oben aufgeführten Möglichkeiten kombiniert werden.