Sortierung

Die in einem Tabellensteuerelement angezeigten Daten können durch Anklicken des Spaltenkopfs zur Laufzeit sortiert werden.

Wenn der Bediener auf den Spaltenkopf klickt oder tippt, werden die Daten der Spalte sortiert. Die Reihenfolge der Tabellenzeilen ändert sich entsprechend.

Dieses Verhalten kann durch Eigenschaften in der Kategorie Sorting des Steuerelements TableHeaderCell konfiguriert werden.

CanUserSort

Legt fest, ob der Inhalt der Spalte durch einen Klick auf den Spaltenkopf zur Laufzeit sortiert werden kann.

DataSourceItemMember

Legt den Objektschlüssel (Object Key) aus der Datenquelle fest, der die zu sortierenden Daten enthält.

SortMode

Legt fest, ob die Sortierung vom Table-Steuerelement vorgenommen wird (Internal) oder aus der Programmierung (External).

SortType

Legt die Sortierungsart fest.

Die Eigenschaft hat nur eine Auswirkung, wenn die Eigenschaft SortMode auf Internal eingestellt ist.

SortDownSymbol, SortUpSymbol

Legt die Grafik fest, die rechts im Tabellenkopf angezeigt wird, wenn die Spalte in absteigender Reihenfolge (SortDownSymbol) oder in aufsteigender Reihenfolge (SortUpSymbol) sortiert ist. Über die Schaltfläche hinter der Eigenschaft wird ein Dialog aufgerufen, in dem aus den verfügbaren Grafiken eine ausgewählt werden kann. Die zur Verfügung stehenden Grafiken hängen von den Einstellungen in den Eigenschaften SymbolType und IconFont ab.

 

Betrifft diese Steuerelemente:

TableHeaderCell (TrendChartLegend)