Dateiname (Export)
Vollständiger Dateiname für die Exportdatei.
In diese benannte Datei werden die gewünschten Texte exportiert. Fehlende Verzeichnisebenen werden automatisch auf dem Datenspeicher erzeugt.
-
Wird die Option "Für jede Zielsprache eine Datei erzeugen" eingeschaltet, so muss im vollständigen Dateinamen der Platzhalter "{language}" enthalten sein. Dieser Platzhalter wird beim Exportieren dann durch die Auswahl der Option "{language}-Platzhalter ersetzen durch" ersetzt, so dass mehrere Dateinamen erzeugt werden können.
Wird der Dateiname über die Schaltfläche
ausgewählt,
wird automatisch die korrekte Dateiendung an den Namen angehängt und ein evtl. notwendiger Platzhalter eingebaut.
Beispiel
Eingabe im Dateiauswahldialog: "Export1"
Ergebnis: "C:\Dokumente\Projekt1\Export1.{language}.xls"
Der Platzhalter kann auch an einer anderen Stelle platziert werden und z. B. den Namen eines Ordners spezifizieren.
-
Beispiel: "C:\Dokumente\Projekt1\{language}\Export2.xls"