Allgemeine Projekteinstellungen bzgl. der Verwaltung von Texten.
Maximale Textlänge
(Nur
Standard-Server und Single-Projekte)
Hier kann die maximale Anzahl von Zeichen für Texte eingestellt werden, die bei der Textverwaltung in.der
Sprachumschaltung möglich sind. Die beiden möglichen Einstellungen sind 255 und
1024. 255 ist standardmäßig voreingestellt.
255
Dies ist die Standardeinstellung, mit der alle VisiWin Funktionalitäten ohne Einschränkungen
funktionieren.
1024
In der Sprachumschaltung können längere Texte bis zu 1024 Zeichen eingegeben werden. Diese können auch von
den Steuerelementen angezeigt werden.
Einschränkung: Diese Einstellung beinhaltet folgende Einschränkungen:
Beim Abspeichern von Texten in historischen Datenbanken werden die Texte automatisch auf 255
Zeichen gekürzt. Dies hat zur Folge, dass längere Texte abgeschnitten werden und somit verloren
gehen. Dies ist nicht FDA-konform.
Texte mit mehr als 255 Zeichen können mit dem Übersetzungsmanager nicht im Excel-Format (*.xls)
exportiert werden. Ein Export in andere Formate ist jedoch möglich.
Die Texte pro Sprache in einer separaten Datei speichern
(Nur
Cross-Platform-Server und Client-Projekte ab Version 7.2)
Durch die Sprachumschaltung werden Textdefinitionen in Textgruppen verwaltet. Diese Daten werden in der Projektdatei
abgespeichert.
Die Texte aller Sprachen einer Textdefinitionen werden in der Projektdatei abgespeichert. Je mehr Sprache im Projekt definiert
werden, desto größer wird dadurch die Projektdatei. Das kann zu einer längeren Startphase der Applikation
führen.
Die Texte einer Textdefinition werden für jede Sprache in einer separaten Datei abgespeichert.