Dialog Optionen (Tabelleneditor)
Im Dialog Optionen des Tabelleneditors können Sie die als Spalten anzuzeigenden Parameter anzeigen oder verbergen sowie die Reihenfolge der Spalten ändern.
Um den Dialog aufzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabelleneditor und wählen Sie "Optionen" aus dem Kontextmenü.
Dialog Optionen
Die Liste "Angezeigte Parameter" enthält alle Parameter für diesen Typ von Definition, die aktuell als Spalten in der Tabelle angezeigt werden. Die existierenden Parameter, die aktuell nicht als Spalten im Tabelleneditor angezeigt werden, sind in der Liste "Vorhandene Parameter" enthalten. Gefrorene Spalten werden weder in der einen noch in der anderen Liste angezeigt.
Der Dialog bietet zur Konfiguration der Tabellenspalten folgende Möglichkeiten:
Spalten anzeigen oder verbergen
Um einen Parameter als Spalte in der Tabelle anzuzeigen, markieren Sie den gewünschten Parameter in der Liste "Vorhandene Parameter" und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts (à). Der Parameter wird nun in der Liste der angezeigten Parameter aufgenommen. Um eine Spalte aus der Tabelle zu entfernen, markieren Sie den gewünschten Parameter in der Liste "Angezeigte Parameter" und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach links (ß). Bestätigen Sie Ihre Konfiguration über die Schaltfläche OK
Reihenfolge der Spalten ändern
Um die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle zu ändern, markieren Sie den gewünschten Parameter in der Liste "Angezeigte Parameter" und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach oben (á) oder nach unten (â). Die Reihenfolge der Parameter von oben nach unten bildet die Reihenfolge der Spalten von links nach rechts in der Tabelle ab.