Dialog Optionen (IDE)

Im Dialog Optionen der IDE können Sie einige Funktionalitäten der »EASY UI Designer« Entwicklungsumgebung anpassen. Zum Beispiel können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche wechseln oder den Speicherort für Projekte ändern.

Um den Dialog aufzurufen, wählen Sie im Menüband ExtrasWOptionen.

Dialog Optionen

In der linken Ansicht des Dialogs sind die Optionen thematisch geordnet in einem Navigationsbaum dargestellt. Die einzelnen Knoten können expandiert werden. Mit einem Klick auf einen Unterknoten werden die entsprechenden Optionen auf der rechten Seite des Dialogs angezeigt.

  • Bei einigen Optionen werden Änderungen erst nach einem Neustart der Entwicklungsumgebung wirksam.

  • Ein praktisches Feature, das Sie über den Dialog Optionen aktivieren können, ist die Option Aktives Dokument im Projektexplorer verfolgen (Knoten EntwicklungsumgebungWErweitert).

Entwicklungsumgebung

Unter diesem Knoten stehen globale Optionen für die Entwicklungsumgebung oder für einzelne Komponenten zur Verfügung.

Allgemein

Variablenauswahldialog

Ist die Option "Filtereinstellungen anzeigen aktiviert", dann wird in den Dialogen Variable in die Zwischenablage kopieren und Variable auswählen eine zusätzliche Schaltfläche mit einem Filtersymbol angezeigt, über die ein Dialog zur Konfiguration des Filters aufgerufen wird.

Diagnose

Fehler, die in der Entwicklungsumgebung auftreten, werden in der Datei "VisiWin7.Development0.log" protokolliert. War zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers ein Projekt in der Entwicklungsumgebung geladen, dann ist die Logdatei im Projektordner zu finden. War kein Projekt geladen, dann im Verzeichnis für Benutzereinstellungen. Hat die Logdatei die Maximalgröße erreicht, wird eine neue mit dem Index 1 angelegt (VisiWin7.Development1.log). Maximal können vier Dateien angelegt werden (bis VisiWin7.Development3.log), danach wird die jeweils ältere Datei überschrieben. Größe und Anzahl dieser Logdateien können nicht konfiguriert werden.

Editoren

Über die angebotenen Optionen kann der Tabelleneditor konfiguriert werden.

Erweitert

Hier sind erweiterte Optionen für die »EASY UI Designer« Entwicklungsumgebung zu finden.

Kreuzreferenz

Hier kann festgelegt werden, dass in der Applikation nicht verwendete und daher überflüssige Variablen- und/oder Textdefinitionen in der Kreuzreferenz aufgeführt und als Warnung markiert werden.

Diese Option kann zur Optimierung der Projektdatei verwendet werden. Sind zu viele Variablen oder Textdefinitionen importiert oder angelegt worden, können Sie zu Problemen bei der Performance der IDE führen. Die Variablenanzahl ist auf 300.000 beschränkt. Mit dieser Option können Sie die überflüssigen Definitionen anzeigen und gegebenenfalls löschen.

Projektexplorer

Hier kann festgelegt werden, welche Dateitypen im Projektexplorer angezeigt werden.

Designer

In diesem Bereich stehen Optionen zur Konfiguration des Designers zur Verfügung.

Projektverwaltung

Dieser Bereich enthält Optionen für die Projektverwaltung.

Projekttransfer

Dieser Bereich enthält Optionen zur Konfiguration der Übertragung von Projekten auf das Zielsystem.

Externe Tools

Hier werden die Versionen der auf dem Rechner installierten Werkzeuge Visual Studio und Blend von Microsoft festgelegt, die über die Schaltflächen Mit Visual Studio öffnen und Mit Blend öffnen im Menü "Projekt" des Menübands gestartet werden.

Classic UI (WinForms)

Applikationen auf Basis der WinForms-Technologie werden in Visual Studio entwickelt. Hier wird festgelegt, ob beim Erstellen und Öffnen von Classic UI Projekten Visual Studio automatisch geöffnet und die »EASY UI Designer« Entwicklungsumgebung geschlossen werden soll.

Web (HTML5)

Hier sind einige Optionen zur Entwicklung von Web UI Projekten zu finden.