Dokumentgliederung
Die Dokumentgliederung zeigt die Objektstruktur der im Designer aktiven View oder Page an.
Das Fenster Dokumentgliederung befindet sich im Standard-Fensterlayout auf der linken Seite der Programmoberfläche unter dem Fenster Projektexplorer.
Dokumentgliederung
Die Dokumentgliederung gibt die Struktur der im Designer aktiven Datei wieder. Es ist leicht erkennbar, welche Steuerelemente in welchen Containern enthalten sind.
Element markieren
Ist ein Element im Designer markiert, dann wird dieses Element in der Dokumentgliederung dunkelblau hinterlegt. Das Markieren über die Dokumentgliederung ist insbesondere dann nützlich, wenn ein Element im Designer nicht gut sichtbar ist, weil es z. B. keine Hintergrundfarbe und keinen Rahmen hat.
Suche
Die Dokumentgliederung verfügt über eine Suchfunktion, mit deren Hilfe Sie die nach Elementen des im Designer geladenen Dokuments suchen können. Tippen Sie das gesuchte Element ins Feld Suche ein. Die Suche funktioniert wie ein Filter: Beim Tippen wird die Liste der Elemente dynamisch aktualisiert und nur solche Treffer werden angezeigt, die mit der aktuellen Eingabe übereinstimmen.
Reduzieren-Funktion
Bei sehr vielen expandierten Knoten kann der Baum sehr schnell lang und
unübersichtlich werden. Um die Übersicht wieder zu erlangen, können Sie alle
expandierten Knoten auf einmal reduzieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche
neben dem Suchfeld.