Menü Datei
Das Dateimenü stellt Funktionen zum Anlegen, Verwalten, Bearbeiten oder Importieren von Projekten zur Verfügung.
Das Menü Datei öffnet sich, sobald Sie die Entwicklungsumgebung gestartet haben.
Im Menü stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Neues Projekt
-
Legt ein neues Projekt unter Verwendung des Projektassistenten an.
- Zuletzt verwendet
-
In der Liste Zuletzt verwendete Projekte werden bereits einmal geladene Projekte in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Die neueren Projekte werden oben einsortiert, die älteren weiter unten. Die Liste enthält maximal 100 Projekte. Ältere Projekte werden nicht angezeigt. Die Liste der Projekte kann über die Funktion Liste 'Zuletzt verwendete Projekte löschen' im Dialog Optionen gelöscht werden.
Folgende Funktionalitäten stehen für zuletzt verwendete Projekte zur Verfügung:- Suche
- Die Suche funktioniert wie ein Filter: Beim Tippen wird die Liste der Elemente dynamisch aktualisiert und nur solche Treffer werden angezeigt, die mit der aktuellen Eingabe übereinstimmen. Die Suche beschränkt sich auf den Projektnamen.
- Eine oder mehrere Spalten
- Über die Schaltflächen
und
(rechts
oben in der Ansicht) kann die Projektliste entweder in einer
Spalte oder in mehreren Spalten dargestellt werden. - Projekt anheften
- Über das graue Pin-Symbol
können Projekte in die Kategorie
Angeheftet aufgenommen werden, die
immer oben erscheint. Über das grüne Pin-Symbol
können
Projekte aus dieser Liste wieder entfernt werden. - Projekt aus der Liste entfernen
- Um ein Projekt aus der Liste der zuletzt verwendeten Projekte zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen und wählen Sie Aus Liste entfernen aus dem Kontextmenü.
- Projektverzeichnis im Windows Explorer öffnen
- Um das Projektverzeichnis im Windows Explorer zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen und wählen Sie In Windows Explorer öffnen aus dem Kontextmenü.
- Beispiele
- Enthält eine Reihe von Beispielprojekten, die in der Installation von EASY UI Designer enthalten sind.
- Projekt öffnen
- Öffnet den Dialog Projekt öffnen, der bestehende VisiWin Projekte (*.vw7) oder Visual Studio Projektmappen (*.sln) für die Auswahl anzeigt. Das gewählte Projekt wird in die Entwicklungsumgebung geladen.
- VisiWinNET Projekt importieren
-
Importiert und konvertiert ein VisiWinNET Projekt der Version 6.5 in die aktuelle EASY UI Designer Version.
Im Kapitel sind die Schritte für eine erfolgreiche Konvertierung erklärt.
- Beenden
-
Beendet die Ausführung der Entwicklungsumgebung. EASY UI Designer wird geschlossen.
Sobald Sie ein Projekt in der Entwicklungsumgebung geöffnet haben, enthält das Menü Datei zusätzlich folgende Funktionen:
- Speichern
- Speichert das Projekt. Tastaturbefehl: Strg+S
- Projekt speichern unter
- Blendet den Dialog Projekt unter einem anderen Namen speichern ein.
- Alles speichern
- Speichert alle in der Entwicklungsumgebung geänderten Dateien.
- Projektordner öffnen
- Öffnet das Projektverzeichnis im Windows Explorer.
- Projekt schließen
- Schließt das aktuell geladene Projekt. Die Entwicklungsumgebung bleibt offen.