Eigenschaften

Im Eigenschaftenfenster können die Eigenschaften und Ereignisse des im Designer oder in der Dokumentgliederung markierten Steuerelements bearbeitet werden.

Das Fenster Eigenschaften befindet sich im Standard-Fensterlayout auf der rechten Seite der Programmoberfläche.

Name und Type

Jedes Steuerelement ist von einem bestimmten Typ, z. B. Button oder NumericVarIn. Der Typ des Steuerelements wird oben im Eigenschaftenfenster hinter "Type" angegeben. Wenn das Steuerelement einen bestimmten Style besitzt, wird dieser in Klammern dahinter angegeben, z. B. Lenze.Default oder LenzeCyan.Outlined.

Im Eingabefeld Name können Sie einen Namen für das markierte Steuerelement eingeben und mit Enter bestätigen. Der Name des Steuerelements kann in Bindungen, in der Programmierung und bei Actions verwendet werden. Die Dokumentgliederung zeigt den eingegebenen Namen ebenfalls an.

Der eingegebene Name setzt den Wert der id-Eigenschaft des Elements. Für die Vergabe von IDs gelten ebenfalls bestimmte Einschränkungen. Mehr Informationen finden Sie in den einschlägigen Quellen zu HTML im Internet.

Eigenschaften und Ereignisse

Da die Listen der verfügbaren Eigenschaften und Ereignisse in der Regel sehr lang sind, werden sie in zwei separaten Ansichten angezeigt, zwischen denen Sie hin- und herschalten können.

Zeigt die verfügbaren Eigenschaften an.

Zeigt die verfügbaren Ereignisse an.

Suche

Das Eigenschaftenfenster verfügt über eine Suchfunktion, mit deren Hilfe Sie die nach Eigenschaften und Ereignissen des im Designer oder in der Dokumentgliederung markierten Elements suchen können. Tippen Sie die gesuchte Eigenschaft (in der Liste der Eigenschaften) oder das gesuchte Ereignis (in der Liste der Ereignisse) ins Feld Suche ein. Die Suche funktioniert wie ein Filter: Beim Tippen wird die Liste der Elemente dynamisch aktualisiert und nur solche Treffer werden angezeigt, die mit der aktuellen Eingabe übereinstimmen.

Eigenschaftenkategorien

Für einen besseren Überblick sind Eigenschaften in Kategorien zusammengefasst, z. B "Darstellung" oder "Layout". Um die Eigenschaften einer Kategorie einzublenden oder zu verbergen, klicken sie auf den Kategoriennamen.

Die wichtigsten Eigenschaften werden zusätzlich in der Kategorie " Favoriten" aufgelistet, die sich immer oben befindet. Sie können jede Eigenschaft in die Favoriten aufnehmen.

Um eine Eigenschaft in die Favoriten-Kategorie aufzunehmen, klicken Sie auf das Symbol für erweiterte Optionen () hinter der gewünschten Eigenschaft und wählen Sie Zu Favoriten hinzufügen aus dem Menü.

Um eine Eigenschaft aus der Favoriten-Kategorie zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol für erweiterte Optionen () hinter der gewünschten Eigenschaft und wählen Sie Aus Favoriten entfernen aus dem Menü.