Rechte

Beim Scannen des Projekts sucht die Kreuzreferenz nach Verwendungen von Rechten im Designbereich des Clientprojekts, z. B. in der Eigenschaft "Authorization right" der Steuerelemente. Die Kreuzreferenz prüft für jede Verwendung, ob das jeweilige Recht definiert wurde und umgekehrt, ob ein definiertes Recht verwendet wurde.

Nach dem Scannen des Projekts werden die Ergebnisse in der Ansicht "Rechte" im Knoten Kreuzreferenz in einer Tabelle dargestellt.

Die Tabelle enthält folgende Spalten:

Recht

Gibt den Namen des Rechts an.

Status

Gibt den Status der Verwendung an: "Korrekt", " Warnung" oder "Fehler".

Status Beschreibung

Detailinformation zum Status.

Status Beschreibung

Beschreibung

Status

Korrekt

Die Verwendung der Definition ist fehlerfrei.

Korrekt

Definiert, aber keine Verwendung gefunden

Das Recht wurde definiert, jedoch nicht verwendet.

Wichtig: Wenn die Kreuzreferenz keine Verwendung für ein Recht findet, kann dies folgende Gründe haben:

  • Das Recht wird im Code verwendet. Code-Dateien (*.js) werden von der Kreuzreferenz nicht analysiert. Rechtenamen, die erst zur Laufzeit z. B. aus einer Datenquelle bezogen werden, können von der Kreuzreferenz nicht erkannt werden.

  • Bevor Sie ein Recht löschen, prüfen Sie, ob er im Code verwendet wird.

Warnung

Verwendet, aber nicht definiert

Das Recht wurde verwendet, es wurde jedoch keine Definition dieses Rechts gefunden. Zur Laufzeit wird das Steuerelement, in dem dieses Recht verwendet wird, nicht freigeschaltet.

Fehler

System

Der Eintrag "Design" bedeutet, dass die Definition im Designbereich verwendet wird.

Verwendet in

Gibt den relativen Pfad der Page an, wo das Recht verwendet wird.

Quellgruppe, Quelle, Quelldetail

Weitere Details zur Verwendung.