Texte
Jedes Projekt hat seine eigene Kreuzreferenz. Beim Scannen des Projekts sucht die Kreuzreferenz bei einem Clientprojekt nach Verwendungen von clientseitigen sowie serverseitigen Texten im Clientprojekt (im Designbereich), z. B. in der Eigenschaft "Localizable text" der Steuerelemente. Die Kreuzreferenz eines Serverprojekts sucht nach Verwendungen von serverseitigen Texten im Serverprojekt, z. B. im Parameter Text der Alarme.
Die Kreuzreferenz prüft für jede Verwendung, ob der jeweilige Text definiert wurde und umgekehrt, ob ein definierter Text verwendet wurde.
Nach dem Scannen des Projekts werden die Ergebnisse in der Ansicht " Texte" im Knoten Kreuzreferenz des jeweiligen Projekts in einer Tabelle dargestellt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
Textname
Gibt den vollständigen Bezeichner des Textes an, jedoch ohne die Angabe des Texttyps. Der Texttyp wird in der Spalte Texttyp angegeben, um das Sortieren der Ergebnisse nach Texttyp zu ermöglichen.
Texttyp
Gibt den Texttyp an.
Kein Text
Ein hier aktiviertes Kontrollkästchen weist auf eine nicht vollständige Übersetzung hin. In mindestens einer der Sprachen ist kein Text angegeben.
Status
Gibt den Status der Verwendung an: entweder Korrekt, Warnung oder Fehler.
Detailinformation zum Status.
|
Status Beschreibung |
Beschreibung |
Status |
|---|---|---|
|
Korrekt |
Die Verwendung der Definition ist fehlerfrei. |
Korrekt |
|
Definiert, aber keine Verwendung gefunden |
Der Text wurde definiert, jedoch nicht verwendet. Wichtig: Wenn die Kreuzreferenz keine Verwendung für einen Text findet, kann dies folgende Gründe haben:
|
Warnung |
|
Verwendet, aber nicht definiert |
Der Text wurde verwendet, in der Projektdatei jedoch nicht definiert. Im Applikationsverlauf muss mit einer fehlerhaften Textausgabe gerechnet werden. |
Fehler |
System
Gibt den Namen des Systemmoduls (z. B. "Variablen" oder "Alarme") an, in dem die Definition verwendet wird. Wird "Design" als System angegeben, wird die Definition im Designbereich verwendet.
Verwendet in
Gibt den Typ der Definition an (z. B. Alarm), wo der Text in einem Parameter verwendet wird, oder gibt den relativen Pfad der Page an, wo der Text verwendet wird.
Quellgruppe, Quelle, Quelldetail
Weitere Details zur Verwendung.