AppShell

Die Datei AppShell.html definiert die Hauptansicht der Visualisierung. Sie enthält das grundsätzliche Layout der Visualisierung, das aus mindestens einem Menü und dem AppPageNavigator besteht.

Im »EASY UI Designer« befindet sich auf der linken Seite der Projektexplorer. Alle Benutzeroberflächen des Projekts sind im Client-Ordner unter Design enthalten.

  1. Klappen Sie den Ordner [Projekt]_ClientWDesignWviews auf. In diesem Ordner befindet sich die Datei AppShell.html, die die Hauptansicht der Applikation definiert.

  2. Doppelklicken Sie auf den Eintrag AppShell.html, um die Datei im Designer-Arbeitsbereich zu öffnen.

Unterhalb des Projektexplorers wird die Dokumentgliederung zur im Designer-Arbeitsbereich geöffneten Datei angezeigt, in diesem Fall zur Datei AppShell.html. Je nach gewähltem Layout sind hier verschiedene Einträge zu finden. Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, wird der zugehörige Bereich im Designer-Arbeitsbereich markiert und Sie können dessen Eigenschaften im Eigenschaftenfenster bearbeiten.

Auf der Hauptansicht AppShell.html dient der Bereich "AppPageNavigator" als Platzhalter. In diesem Bereich werden zur Laufzeit die verschiedenen Seiten (Pages) mit den eigentlichen Inhalten angezeigt. Fügen Sie daher in diesem Bereich keine Elemente ein.