Page

Eine Page ist eine Seite, die die eigentlichen Inhalte der Visualisierung zeigt. Ein Beispiel ist eine Diagnoseseite für die Maschine (DiagnosticsPage.html).

Pages werden in den "AppPageNavigator" (Container, in den eine beliebige Page geladen werden kann) geladen, den es in einer App nur einmal geben darf. Der "AppPageNavigator" enthält die Hauptnavigation.

Ein neues Projekt enthält bereits folgende Pages:

CurrentAlarmsPage.html

Übersicht über aktuelle Alarme. Sie enthält eine Alarmliste, die zur Laufzeit mit den aktuellen Alarmen gefüllt wird.

DiagnosticsPage.html

Vorlage für Diagnoseinformationen. Geben Sie den Benutzern hier Informationen zur Diagnose von Fehlern.

HistoricalAlarmsPage.html

Übersicht der historischen Alarme. Sie enthält die Liste der historischen Alarme.

LoadingPage.html

Enthält das Steuerelement LoadingSpinner, um anzuzeigen, dass eine Page noch geladen wird. Die LoadingPage wird zur Laufzeit statt der Page angezeigt, zu der navigiert werden soll, und zwar solange, bis die Page geladen ist. Damit die LoadingPage angezeigt wird, muss die Eigenschaft ShowLoadingSymbol im Navigationssteuerelement oder in der Navigationsfunktion aktiviert sein.

MachinePage.html

Vorlage zur Maschinenübersicht. Hier können Sie die Startseite Ihrer Maschine gestalten.

RecipesPage.html

Vorlage zum Rezeptmanagement. Sie enthält die Rezeptmanagement-Vorlage, wenn die Rezeptfunktion im Projektkonfigurator aktiviert wurde.

SettingsPage.html

Vorlage für Einstellungen. Hier können Sie generische Einstellungen hinzufügen.

StatisticsPage.html

Vorlage zu Statistiken. Diese Seite kann mit Statistiken oder Leistungsindikatoren Ihrer Maschine gefüllt werden.

Verwandte Themen: