LoadingSpinner

Animiertes Element zur Visualisierung eines Ladeprozesses.

Der LoadingSpinner wird dazu verwendet, um dem Nutzer zu signalisieren, dass die aufgerufenen Inhalte noch geladen werden.

Der LoadingSpinner ist in der LoadingPage.html und in der LoadingView.html bereits enthalten. Im Steuerelement TrendChart kann die Anzeige eines LoadingSpinners konfiguriert werden.

Die LoadingPage mit einem LoadingSpinner (zwei um einen Mittelpunkt kreisende Bögen) wird angezeigt, während die eigentliche Page geladen wird.

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Die folgenden Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren. Alle Eigenschaften verfügen in der Entwicklungsumgebung über einen Tooltip, der die Bedeutung der jeweiligen Eigenschaft beschreibt. Halten Sie die Maus über dem Namen der Eigenschaft im Eigenschaftenfenster. Der Tooltip wird kurz darauf angezeigt.

Aufbau

Das Steuerelement besteht aus einer Reihe weiterer Elemente. Sowohl das Steuerelement selbst als auch seine Elemente können über die Eigenschaften des Steuerelements konfiguriert werden. Eigenschaften für ein Unterelement des Steuerelements sind in der Regel in der Kategorie zu finden, die den Namen dieses Elements trägt.

Die Eigenschaften zur Konfiguration des Elements Spinner finden Sie im Fenster Eigenschaften in der Kategorie Spinner, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

Der LoadingSpinner und seine Elemente

Animation (Spinner)

Zur Konfiguration der Animation stehen für das Steuerelement LoadingSpinner Eigenschaften in der Kategorie Spinner zur Verfügung. Über die Eigenschaft SpinnerType können Sie die Art der Animation auswählen. Die Eigenschaften SpinnerWidth und SpinnerHeight legen die Breite und die Höhe des Elements fest. Über die Eigenschaft PlayAnimation können Sie bestimmen, ob die Animation abgespielt werden soll.