View

Eine View ist eine bestimmte Ansicht, die mehrfach in der Visualisierung genutzt werden kann.

Eine View wird in eine Region gelegt, welche zur Laufzeit Views austauschen kann. Ein Beispiel ist eine Ansicht mit Navigationsschaltflächen (ButtonView.html). Die Kapselung in einer Ansicht ermöglicht einen flexiblen Austausch der Navigationsschaltflächen während des Betriebs.

Ein neues Projekt enthält bereits folgende Views:

AppShell

Die Datei AppShell.html definiert die Hauptansicht der Visualisierung. Sie enthält das grundsätzliche Layout der Visualisierung, das aus mindestens einem Menü und dem AppPageNavigator besteht.

ButtonView.html, HeaderView.html

Menüansichten. Je nach Projektlayout sind in diesen Ansichten Teile des Menüs abgebildet.

ErrorView.html

Fehleransicht. Ansicht zur Ausgabe der Fehler während der Laufzeit. Diese Seite sollte nicht manipuliert werden.

LoadingView.html

Enthält das Steuerelement LoadingSpinner, um anzuzeigen, dass eine View noch geladen wird. Die LoadingView wird zur Laufzeit statt der View angezeigt, zu der navigiert werden soll, und zwar solange, bis die View geladen ist. Damit die LoadingView angezeigt wird, muss die Eigenschaft ShowLoadingSymbol im Navigationssteuerelement oder in der Navigationsfunktion aktiviert sein.

LoginView.html

Anmeldeansicht. Sie enthält das Anmeldefenster zur Visualisierung.

Verwandte Themen: