XYChart

Diagramm zur Darstellung von XY-Koordinaten.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Variablenausgabe > XYChart

Das Steuerelement "XYChart" stellt XY-Wertepaare als Linien in einem Koordinatensystem dar. Die entsprechenden Arrays werden in dem Steuerelement "XYChartLine" verknüpft, welches in der Eigenschaft "Chart elements" in der Collection-Liste hinzugefügt und projektiert werden kann.

Die Linien (XYChartLine) visualisieren die aktuellen Werte der angebundenen Arrays. Durch Aufziehen eines Vierecks über dem Steuerelement wird ein bestimmter Bereich vergrößert dargestellt. Diese Detailansicht kann per Rechtsklick auf das Diagramm verlassen werden.

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Style

Das "XYChart" gibt es in folgenden Styles: Lenze.Default, LenzeCyan.Default, Custom.Default.

Aufbau und Eigenschaften des XYCharts

Das XYChart und seine Elemente

Das Steuerelement enthält interne Container für das Chart, die Linien und die beiden Achsen.

Achsen

Die dynamische Skalierung der Y-Achse kann durch die Option "Y axis min value dynamic" aktiviert werden; bei der X-Achse ist die dynamische Skalierung immer aktiv. Mittels der Offset-Eigenschaften "Y axis min offset" und "Y axis max offset" kann eine Verschiebung der y-Achse erreicht werden. Sollen auf der x-Achse zeitliche Daten abgebildet werden, muss ein DateTime-Array verknüpft und die Option "X axis date time" gesetzt werden.

Liniendarstellung

Die Eigenschaften der "XYChartLine" sind entweder über den Collection-Editor des XYChart oder durch direkte Auswahl des Steuerelements in der Dokumentgliederung sichtbar. Hier kann die Linienfarbe, ihre Stärke und ihr Stil festgelegt werden. Weiterhin können die konkreten Punkte der Wertepaare mittels "Enable dots" angezeigt und Einstellungen zur Kurvenart vorgenommen werden.

Verwandte Themen: