Abhilfe bei Problemen

Fehlermeldungen des Zielgerätemanagers und mögliche Lösungen

Beim Verbinden des Zielgerätes oder beim Übertragen und Starten des Projektes kann es zu Problemen kommen. Im Zielgerätemanager wird in diesem Fall eine Fehlermeldung angezeigt. Die folgende Tabelle gibt die Fehlermeldungen des Zielgerätemanagers sowie mögliche Ursachen und Lösungen für das jeweilige Problem an.

Fehlermeldung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Mit dem Zielgerät kann keine Verbindung hergestellt werden.

  • Keine Internet- oder Intranetverbindung

  • IP-Adresse und/oder Port falsch angegeben

  • Timeout zu gering

  • Server-Manager auf dem Zielsystem hängen geblieben oder nicht gestartet

  • Überprüfen Sie die Internet- oder Intranetverbindung.

  • Überprüfen Sie die IP-Adresse und den Port.

  • Erhöhen Sie das Timeout.

  • Starten Sie den Server-Manager auf dem Zielsystem neu.

Um den Server-Manager auf einem Windows-System neu zu starten:

  1. Öffnen Sie den Task-Manager.

  2. Aktivieren Sie den Tab "Dienste".

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "VisiWin7.Server.Manager" und wählen Sie Neu starten oder Starten aus dem Kontextmenü.

Keine zu übertragenden (geänderten) Dateien für das Projekt <Projektname> gefunden.

Das Projekt wurde nicht (neu) erstellt (Build/Rebuild). Dafür kann es folgende Gründe geben:

  • Die Erstellung durch VisiWin ist generell nicht möglich.

  • Die Option "Projektmappe nicht erstellen" ist aktiviert.

  • Wenn Sie das Projekt durch VisiWin kompilieren lassen (F5), werden in der Ausgabe die Ursachen für die gescheiterte Erstellung genannt.

  • Überprüfen Sie im Dialog "Optionen" unter Projekttransfer WAllgemein die Einstellung in der Liste "Projekterstellung" und wählen Sie eine andere Einstellung aus.

Die Projektdatei von <Projektname> konnte nicht auf das Zielgerät <IP-Adresse> übertragen werden.

  • Schreibschutz auf dem Zielordner

  • Zu wenig Speicher

  • Überprüfen Sie, ob der Zielordner schreibgeschützt ist und heben Sie den Schreibschutz auf.

  • Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz, erhöhen Sie ihn z. B. durch die Installation einer neuen SD-Karte oder durch das Löschen alter Projekte.

Das Projektverzeichnis des Projekts <Projektname> konnte nicht auf dem Zielgerät <IP-Adresse> entpackt werden.

Zu wenig Speicher

Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz, erhöhen Sie ihn z. B. durch die Installation einer neuen SD-Karte oder durch das Löschen alter Projekte.

Das Projektverzeichnis des Projekts <Projektname> konnte nicht auf das Zielgerät <IP-Adresse> übertragen werden.

Zu wenig Speicher

Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz, erhöhen Sie ihn z. B. durch die Installation einer neuen SD-Karte oder durch das Löschen alter Projekte.

Die Metadatendatei des Projektes <Projektname> konnte nicht zum Zielgerät <IP-Adresse> übertragen werden.

  • Zu wenig Speicher

  • Schreibschutz auf der Metadatendatei

  • Keine entsprechenden Rechte

  • Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz, erhöhen Sie ihn z. B. durch die Installation einer neuen SD-Karte oder durch das Löschen alter Projekte.

  • Heben Sie den Schreibschutz für die Metadatendatei auf dem Zielsystem auf.

  • Haben Sie keine ausreichende Berechtigung zum Aufheben des Schreibschutzes, kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

Das Projekt <Projektname> konnte nicht auf dem Zielgerät <IP-Adresse> registriert werden.

  • Metadatendatei beschädigt

  • Server Manager auf dem Zielsystem hängen geblieben

  • Projekt im Server-Manager auf dem Zielsystem nicht im Unloaded-Zustand

  • Löschen Sie die Metadatendatei und das gesamte Projekt auf dem Zielsystem und übertragen Sie es erneut.

  • Starten Sie den Server-Manager neu.

  • Stoppen Sie das laufende Projekt auf dem Zielsystem.

Das Projekt <Projektname> konnte auf dem Zielgerät <IP-Adresse> nicht gestartet werden.

  • Nicht alle für den Start notwendigen Dateien wurden übertragen

  • Dateien manuell gelöscht

  • Fehler in der Anwendung beim Hochfahren

  • Server-Manager auf dem Zielsystem hängen geblieben

  • Überprüfen Sie, ob Assemblys, die benötigt werden, auf dem Zielsystem vorhanden sind. Installieren Sie sie ggf. nach oder übertragen Sie sie mit dem Projekt.

  • Löschen Sie das Projekt auf dem Zielsystem und übertragen Sie es erneut.

  • Prüfen Sie die Anwendung auf Fehler.

  • Starten Sie den Server-Manager neu.

Der Benutzer konnte nicht eingeloggt werden.

  • Verwendetes Benutzerkonto ist nicht im PLC-Projekt angelegt

  • Falscher Benutzername oder Passwort

  • Im PLC-Projekt mindestens einen Benutzer mit Administratorrechten anlegen

  • Eingabedaten (Benutzername/Passwort) überprüfen

Es ist ein Fehler beim Einloggen des Benutzers aufgetreten.

  • Das verwendete Benutzerkonto hat unzureichende Rechte

  • Rechte des Benutzerkontos im PLC-Projekt anpassen

  • Ein Benutzerkonto mit ausreichenden Rechten verwenden