Projekt auf neue VisiWin Version konvertieren

Tipp: Bei der Konvertierung eines Client-Projekts muss ein Server-Projekt angegeben werden. Bei Client-Server-Projekten ist es daher ratsam zuerst das Server-Projekt zu konvertieren.

Wenn Sie eine neue Version von VisiWin installiert haben und die neue Funktionalität in Ihrem Projekt verwenden möchten, so muss das Projekt in diese Version konvertiert werden. Die aktuelle VisiWin Version des Projektes ist über den Knoten Projektkonfiguration > Global im Projektexplorer zu finden und wird auf der Eigenschaftenseite Allgemein angezeigt.

Beim Konvertieren wird das Projekt in ein neues Verzeichnis gespeichert. Optional kann dabei auch der Projektname geändert werden. Sie erhalten also eine neue Kopie des Projektes. Das bisherige Projekt bleibt original erhalten und wird nicht verändert.

So konvertieren Sie ein bestehendes VisiWin Projekt auf eine neue VisiWin Version:

  1. Öffnen Sie das VisiWin Projekt, das Sie konvertieren wollen, in der VisiWin Entwicklungsumgebung.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektknoten im Projektexplorer und wählen Sie Konvertieren... aus dem Kontextmenü.
    Der Dialog Projekt konvertieren erscheint.
  3. Ändern Sie gegebenenfalls den Projektnamen, das Verzeichnis und die Versionsnummer der VisiWin Laufzeit, auf die Sie das Projekt konvertieren wollen. Bestätigen Sie mit OK.

VisiWin erzeugt ein gleichnamiges neues Projekt mit der gewählten neuen Version. Das alte Projekt bleibt unangetastet auf dem Entwicklungsrechner bestehen.

Wichtig: Jede Konvertierung beinhaltet automatisch auch das Risiko einer Verhaltensänderung Ihrer Applikation. Daher gilt: Konvertieren Sie niemals Ihr Projekt kurz vor Projektende und ohne ausgiebige Tests. Eine 100-prozentige Kompatibilitätsgarantie zwischen den Versionen gibt INOSOFT nicht!
Einschränkung: Die Konvertierung kompletter Projektgruppen wird zurzeit noch nicht unterstützt. Sie können die Projekte einer Projektgruppe aber einzeln konvertieren und anschließend eine neue Projektgruppe mit den konvertierten Projekten erstellen.