VisiWin Versionen

EASY UI Designer wird laufend weiterentwickelt, um Kundenwünsche zu realisieren und immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

Hauptversion

Das Produkt EASY UI Designer gibt es aktuell in der Version 7 (Hauptversion). EASY UI Designer enthält wesentliche Änderungen zu der Vorgängerversion 6, die den Namen VisiWinNET 2005 trägt. EASY UI Designer kann parallel zu der Vorgängerversion VisiWinNET installiert werden.

Unterversionen

Sollen neue Funktionalitäten entwickelt und zur Verfügung gestellt werden, bringen wir eine neue Unterversion der Hauptversion (VisiWin 7.x) heraus. Hierbei lässt sich nicht immer vermeiden, dass neue Funktionalitäten auch Inkompatibilitäten zu älteren Unterversionen mit sich bringen.

Service Packs (SP)

Zu den Unterversionen der Hauptversion geben wir Service Packs heraus (z. B. EASY UI Designer 7.1 SP x), die Fehler in den bestehenden Funktionalitäten beheben und eventuell kleinere neue Funktionalitäten beinhalten. Service Packs sind in der Regel kompatibel zu den Unterversionen, jedoch können Fehlerbehebungen auch Inkompatibilitäten mit sich bringen.

Anmerkung: Informationen über neue Funktionen und Inkompatibilitäten entnehmen Sie den Liesmich-Dateien (Liesmich.txt), die Sie im EASY UI Designer Installationsordner finden.

Entwicklungsumgebung

Die Entwicklungsumgebung von EASY UI Designer wird immer nur einmal installiert und zwar in der letzten Unterversion. Sie kann alle Projekte der bisherigen Unterversionen bearbeiten. Die Projekte werden dabei nicht automatisch in eine neue Unterversion konvertiert, sondern behalten ihre ursprüngliche Version. Dadurch ist eine Aktualisierung eines Projektes auf einem Zielsystem mit wenig Aufwand möglich.

  • Ein neues Projekt kann in jeder installierten Unterversion angelegt werden.
  • Ein vorhandenes Projekt kann in seiner Unterversion bearbeitet werden, wenn sie installiert ist. Die Entwicklungsumgebung ändert die Unterversion des Projekts dabei nicht.
  • Ein vorhandenes Projekt kann in eine neue Unterversion konvertiert werden. Dabei wird das Original nicht verändert, sondern eine Kopie erzeugt (siehe Projekt auf neue VisiWin Version konvertieren).
  • Informationen zur installierten Version finden Sie im Menü Hilfe > Über EASY UI Designer. Informationen zu den installierten Laufzeitversionen finden Sie im Dialog Über EASY UI Designer unter Installierte Laufzeiten.

Laufzeit

Die Laufzeit stellt die Funktionalität der Visualisierung zur Verfügung. Sie besteht u. a. aus den VisiWin Systemmodulen, den VisiWin Steuerelementen und der VisiWin Programmierschnittstelle.

  • Neue Unterversionen stellen neue Funktionalitäten bereit.
  • Neue Unterversionen können parallel zu bisherigen Unterversionen installiert werden.
  • Die Unterversion des Projektes muss auf dem Zielrechner installiert sein, damit die Applikation auf einem Rechner laufen kann.
    Achtung: Es wird dringend empfohlen, auf dem Zielrechner auch das gleiche Service Pack zu installieren, um sicherzustellen, dass es keine Probleme aufgrund von Inkompatibilitäten gibt.