Variablen

Jedes Projekt hat seine eigene Kreuzreferenz. Beim Scannen des Projekts sucht die Kreuzreferenz bei einem Clientprojekt nach Verwendungen von Variablen im Clientprojekt (im Designbereich), z. B. in der Eigenschaft VariableName der Steuerelemente. Die Kreuzreferenz eines Serverprojekts sucht nach Verwendungen von Variablen im Serverprojekt, z. B. im Parameter Ereignisvariable der Alarme. Bei Single-Projekten sind Client und Server zusammengefasst, sodass es auch nur eine Kreuzreferenz gibt, die beide Suchen durchführt.

Die Kreuzreferenz prüft für jede Verwendung, ob die jeweilige Variable definiert wurde und umgekehrt, ob eine definierte Variable verwendet wurde.

Abbildung 1. Zuständigkeit der jeweiligen Kreuzreferenz bei Client-Server-Projekten und bei Single-Projekten

Legende:

Die Analyse wird von der Kreuzreferenz des Clientprojekts durchgeführt. Der Startpunkt des Pfeils bezeichnet die Quelle der Definition, die Pfeilspitze die Verwendung der Definition.
Die Analyse wird von der Kreuzreferenz des Serverprojekts durchgeführt. Der Startpunkt des Pfeils bezeichnet die Quelle der Definition, die Pfeilspitze die Verwendung der Definition.
Bei einem Single-Projekt gibt es nur eine Kreuzreferenz. Der Startpunkt des Pfeils bezeichnet die Quelle der Definition, die Pfeilspitze die Verwendung der Definition.

Nach dem Scannen des Projekts werden die Ergebnisse in der Ansicht Variablen im Knoten Kreuzreferenz des jeweiligen Projekts in einer Tabelle dargestellt.

Die Tabelle enthält folgende Spalten:

Variablenname
Gibt den Alias der Variablen an.
Status
Gibt den Status der Verwendung an: entweder Korrekt, Warnung oder Fehler.
Status Beschreibung
Detailinformation zum Status.
Status Beschreibung Beschreibung Status
Korrekt Die Verwendung der Definition ist fehlerfrei. Korrekt
Definiert, aber keine Verwendung gefunden Die Variable wurde definiert, jedoch nicht verwendet.
Wichtig: Wenn die Kreuzreferenz keine Verwendung für eine Variable findet, bedeutet es nicht, dass die Definition überflüssig ist und gelöscht werden kann, aus folgenden Gründen:

Die Variable kann im Code verwendet worden sein. In Modern UI und Web UI Projekten werden Code-Dateien (*.cs, *.vb, *.js) von der Kreuzreferenz jedoch nicht analysiert. Bei Classic UI Projekten analysiert die Kreuzreferenz die Code-Dateien (*.cs, *.vb), jedoch können nicht alle Code-Konstrukte interpretiert werden. Werden Variablennamen erst zur Laufzeit z. B. aus einer Datenquelle bezogen, dann können diese Variablen von der Kreuzreferenz nicht erkannt werden.

Bevor Sie eine Variable löschen, prüfen Sie daher, ob sie im Code verwendet wird.

Warnung
Verwendet, aber nicht definiert Die Variable wurde verwendet, es wurde jedoch keine Definition dieser Variablen gefunden. Im Applikationsverlauf muss mit einem Fehler aus dem Variablenserver gerechnet werden, wenn die Applikation erstmalig versucht, die verwendete Variable anzumelden. Fehler
Verwendungsfehler (Bitnummer) Der Zugriff auf ein einzelnes Bit einer Variablen wird einen Fehler auslösen, da der Datentyp eine so hohe Bitnummer nicht unterstützt. Fehler
System
Gibt den Namen des Systemmoduls (z. B. Variablen oder Alarme) an, in dem die Definition verwendet wird. Wird Design als System angegeben, wird die Definition im Designbereich verwendet.
Verwendet in

Gibt den Typ der Definition an (z. B. Alarm), wo die Variable in einem Parameter verwendet wird, oder gibt den relativen Pfad des Formulars (Classic UI), der View (Modern UI) oder Page (Web UI) an, wo die Variable verwendet wird.

Quellgruppe, Quelle, Quelldetail
Weitere Details zur Verwendung