Alarmzustände
Alarme können in Abhängigkeit von der Quittierungsart verschiedene Zustände einnehmen. In Abhängigkeit vom Alarmzustand werden die drei Statusbits (definiert durch " Statusvariable" und "Bitnummer Statusvariable" des Alarms) gesetzt. Es gibt sechs verschiedene Zustände, die in Abhängigkeit von der gewählten Quittierungsart eingenommen werden:
|
Zustand |
Zustandsbezeichner für die Verwendung im Programmcode oder im Alarmfilter |
Status (bit-codiert) |
Beschreibung |
Quittierungsart |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Zurücksetzen |
Quittierpflichtig |
Doppelt quittierpflichtig |
Nicht quittierpflichtig |
|
inaktiv |
Cleared Anmerkung: Nach diesem Zustand kann nicht gefiltert werden. |
000 |
Der Alarm ist nicht aktiv |
x |
x |
x |
x |
|
gekommen |
Active |
100 |
Der Alarm ist aktiv |
x |
x |
x |
x |
|
gekommen quittiert |
ActiveAck |
011 |
Der Alarm ist aktiv. Der Benutzer hat den aktiven Alarm quittiert. |
- 1) |
x |
x |
x |
|
gegangen |
Inactive |
010 |
Der Alarm war aktiv, ist jetzt jedoch nicht mehr aktiv. Der Benutzer hat den Alarm im aktiven Zustand nicht quittiert. |
- |
x |
x |
- |
|
quittiert gegangen |
InactiveAck |
001 |
Der Alarm war aktiv. Der Benutzer hat den Alarm im aktiven Zustand quittiert. Jetzt ist der Alarm nicht mehr aktiv. Die Deaktivierung des Alarms muss erneut quittiert werden. |
- |
- |
x |
- |
|
reaktiviert |
Reactivated Anmerkung: Nach diesem Zustand kann nicht gefiltert werden. |
101 |
Der Alarm war inaktiv, ist jedoch wieder aktiv geworden, ohne dass er quittiert wurde. Dieser Zustand ist nicht statisch. Er wird nur gemeldet. Der Alarm geht wieder in den gekommen-Zustand über. |
- |
x |
x |
- |
|
1) |
Die Quittierung eines Alarms dieser Quittierungsart setzt direkt das Ereignisbit zurück. Dies setzt voraus, dass das Bit in der SPS nicht dauerhaft auf einem Zustand gehalten wird. |
Es ergeben sich folgende Ablaufdiagramme in der Quittierung:
Quittierungsart "Zurücksetzen"
Quittierungsart "Quittierpflichtig"
Quittierungsart "Doppelt quittierpflichtig"
Quittierungsart "Nicht quittierpflichtig"
In den Diagrammen oben werden folgende Abkürzungen verwendet:
|
Abkürzung |
Bedeutung |
|---|---|
|
B:1 |
Ereignisbit wird gesetzt (z. B. durch die SPS) |
|
B:0 |
Ereignisbit wird zurückgesetzt (z. B. durch die SPS) |
|
B=0 |
Zustand des Ereignisbit = 0 |
|
B=1 |
Zustand des Ereignisbit = 1 |
|
Q: |
Alarm wird quittiert |