Konfiguration der freien Parameter
Die Konfiguration der freien Parameter wird auf der gleichnamigen Karteikarte vorgenommen. Hier können freie Parameter in das Projekt eingefügt oder gelöscht werden.
Jeder Parameter beinhaltet folgende Informationen:
- Name
- Der Name des freien Parameters wird in der Alarmtabelle im Spaltenkopf wiedergegeben.
- Datentyp
-
Folgende Datentypen sind vorgegeben:
- Int32
- Ganzzahlige Werte
- Double
- Fließkommazahlen
- Text
- Unformatierter Text
- File
- Der binäre Inhalt einer Datei mit Dateiauswahldialog
- Image
- Ein Bild
- Standardsprache
- Freie Parameter können auch für jede Projektsprache individuell verwaltet werden. Somit ist eine Sprachumschaltung möglich. In Fällen, wo die Sprachumschaltung der freien Parameter nicht notwendig ist, kann man hier die Sprache festlegen, in der der Parameterwert gespeichert ist. Dann wird in allen Alarmen, in denen der Wert des freien Parameters in einer Sprache nicht angegeben wurde, der Wert aus der Standardsprache als Rückfallstrategie verwendet.
- Verwendungszahl
- Zusätzliche numerische Information zum Parameter
- Kommentar
- Frei wählbarer Kommentar
Betrifft:
Nur
Standard-Server
Anmerkung: Im Cross-Platform-Server sind die freien Parameter durch das
allgemeine System der angehefteten Parameter ersetzt.