Freie Parameter

Freie Parameter ermöglichen die Projektierung von zusätzlichen Informationen zu den Alarmen des Projektes. Immer, wenn Parameter1 und Parameter2 dem Entwickler für seine Informationsstrukturen nicht ausreichen, kann er auf freie Parameter zurückgreifen.

Die Projektierung von freien Parametern beginnt in der Konfiguration des Alarmsystems (Projektexplorerknoten Alarme > Konfiguration, Karteikarte Freie Parameter).

Die Definition eines freien Parameters bewirkt, dass eine zusätzliche Spalte im Tabelleneditor für die Alarme eingefügt wird. In den Feldern der Spalte kann jedem Alarm ein individueller Wert für den freien Parameter zugeordnet werden.

Freie Parameter können sein:

Die Ansicht auf einen freien Parameterwert kann in den Alarmlisten konfiguriert werden. Ein programmatischer Zugriff für weitere Aktionen ist in VisiWin über die Client-Schnittstelle (Namensraum VisiWin.Alarm, Typen IAlarmService/IAlarmItem, Methoden GetExtAlarmParam/GetExtParamInfo) möglich.

Parameter für Modul: