Autorisierungsebene

In der ebenenorientierten Benutzerverwaltung wird über die Autorisierungsebene bestimmt, welche Autorisierungsebene Benutzer dieser Benutzergruppe einnehmen. Steuerelementen kann über die Eigenschaft Authorization eine Freigabeebene zugeteilt werden. Ist der Wert dieser Eigenschaft kleiner oder gleich dem der Autorisierungsebene des aktuell angemeldeten Benutzers, so ist das Steuerelement für Eingaben freigeschaltet.

Die ebenenorientierte Benutzerverwaltung basiert auf folgendem Prinzip: Mithilfe der Autorisierungsebene und der Eigenschaft AuthorizationRight lässt sich eine Mitarbeiterhierarchie erstellen. Je höher die Autorisierungsebene eines Benutzers, desto mehr Freigaben kann er bei entsprechender Verteilung des AuthorizationRight-Wertes der Eingabeelemente in der Applikation erhalten.

Parameter für Modul: