Browser
Legt die spezifische Komponente (Browser) zum Lesen von Variablendefinitionen aus Projektdateien, der SPS oder anderen Quellen fest.
Nach dem Einfügen eines neuen Kanals wird der Parameter Browser automatisch auf einen -kommunikationskomponenten-spezifischen Wert gesetzt, d. h. ist ein Browser für die Kommunikationskomponente verfügbar, wird dieser direkt in den Parameter eingetragen.
Variableninformationen, wie z. B. die ItemID sind stark abhängig von der verwendeten Kommunikationskomponente. Änderungen an dem Browser-Parameter und damit das Browsen von Daten aus einer anderen Kommunikationskomponente erfordern genaue Kenntnisse über die erforderlichen syntaktischen Informationen in den unterschiedlichen Kommunikationskomponenten.
Soll der Browser also trotzdem gezielt umgelenkt werden, kann über die Schaltfläche
ein Browser im Dialog
Browser auswählen selektiert
werden.
Quasi als Standard installiert ist immer der Browser für OPC-Server VisiWin7.Opc.Brw.dll. Weitere aufgelistete Browser werden üblicherweise durch die Installation einer Kommunikationskomponente entsprechend registriert und im Dialog angezeigt.
Parameter für Modul: