Einheitentext
Gibt einen zusätzlichen Text an, der zur Laufzeit an die Steuerelemente zur Anzeige übergeben wird und dort die physikalische Größe der Einheit beschreibt.
Beginnt der Einheitentext mit einem @-Zeichen, wird der Wert als Bezeichner eines lokalisierbaren Texts interpretiert. In der Anzeige wird dann der entsprechende Text in der aktuell in der Applikation eingestellten Sprache zurückgegeben. Die Vergabe eines sprachabhängigen Einheitentextes ist dann sinnvoll, wenn eine Einheit über eine Variable umgeschaltet werden soll und zusätzlich die textuelle Angabe sprachabhängig ist.
Der hier projektierte Text hat keinerlei Funktionen in der Einheitenumrechnung zwischen Variablenserver und Kommunikationskomponente (Einheitenklasse (Prozess)).
Parameter für Modul: