Einzelzugriff auf Feldelemente

Bestimmt, ob der schreibende Zugriff auf ein Feld- oder Strukturelement das gesamte Feld/die gesamte Struktur auf die Kommunikationskomponente zurückschreibt.

Einstellung

Beschreibung

1

Nur das geänderte Feld-/Strukturelement wird zurückgeschrieben.

0

Der gesamte durch die Struktur/das Feld definierte Speicherblock wird auf die SPS zurückgeschrieben.

VisiWin(.NET) Treiber

Schreibende Zugriffe auf Struktur-/Feldelemente werden immer unterstützt.

OPC-Server

Das Schreiben von einzelnen Struktur-/Feldelementen muss vom OPC-Server unterstützt werden. Ob der benutzte OPC-Server diese Funktion unterstützt, ist aus der OPC-Server-Dokumentation zu entnehmen.

Parameter für Modul: