Kommaverschiebung
Bei der Verwendung von Fließkommazahlen gibt die Kommaverschiebung die Anzahl der Nachkommastellen an.
Bei der Verwendung von ganzzahligen Datentypen ist es über die Kommaverschiebung möglich, in den VisiWin Steuerelementen ganzzahlige Werte als Fließkommazahlen darzustellen. Der Prozessvariablenwert wird um die angegebene Stellenanzahl nach rechts verschoben.
Beispiel:
Eine Prozessvariable gibt als Messwert eine Länge in µm an. Die im Maschinenbau gebräuchliche Einheit mm soll in der Visualisierung als Einheit eines Eingabesteuerelements angezeigt werden. Über den Wert 3 für die Kommaverschiebung wird der aus der SPS gelesene Wert als Fließkommazahl mit 3 Nachkommastellen angezeigt. Der Wert wird also durch 1000 geteilt. Beim schreibenden Zugriff, also nach einer Eingabe in das Steuerelement wird der Wert mit 1000 multipliziert, also wieder zurückgerechnet in das vom SPS genutzte Format.
Parameter für Modul: