Max. Anzahl per Datei
Legt die maximale Anzahl der Einträge pro Datei fest.
Sobald die eingetragene Anzahl der Einträge erreicht ist, wird eine neue Archivdatei angelegt, auch wenn das festgelegte Dateiwechselereignis noch nicht eingetreten ist. Der Wert 0 bedeutet, dass die Anzahl der Einträge irrelevant ist.
Beispiel:
|
Parameter |
Einstellung |
|---|---|
|
Max. Anzahl per Datei |
1000 |
|
Dateiwechselereignis |
Zeitspanne, 1 Tag |
Am 6. März um 14:00 Uhr wird der 1000-ste Eintrag in die bestehende Archivdatei geschrieben. Entsprechend der Einstellung für das Dateiwechselereignis sollte eine neue Datei erst am 7. März um 00:00 Uhr erstellt werden. Es wird jedoch bereits nach dem 1000-sten Eintrag eine neue Datei angelegt.
Parameter für Modul: