Maximale Größe des Puffers

Legt die maximale Anzahl der Einträge für den Puffer fest. Sobald der Puffer die angegebene Anzahl der Datensätze (Einträge) enthält, werden sie in die Archivdatei geschrieben, auch wenn die im Parameter Vorhaltezeit des Puffers angegebene Zeit noch nicht abgelaufen ist.

Die Parameter Vorhaltezeit des Puffers und Maximale Größe des Puffers aktivieren den Puffer für das Archiv. Ist in beiden Parametern der Wert 0 eingetragen, wird kein Puffer verwendet.

Der Puffer ist ein flüchtiger Zwischenspeicher, in dem die Trenddaten gesammelt werden, bevor sie in einem Vorgang in die Archivdatei geschrieben werden. Das Schreiben von einem Eintrag dauert erfahrungsgemäß genauso lange wie das Schreiben von 100 Einträgen. Mit der Aktivierung des Puffers wird die CPU-Auslastung verringert und die Performance optimiert. Der Nachteil bei der Verwendung eines Puffers ist, dass die im Puffer befindlichen Daten verloren gehen, wenn zwischen den Schreibvorgängen etwas Unvorhergesehenes wie etwa ein Stromausfall passiert.

Parameter für Modul: