Rücksetzmodus

Legt fest, wie anstehende Alarme vom System behandelt werden, wenn sich der Wert der Ereignisvariablen ändert.

Einstellung

Beschreibung

Neuer Wert setzt alten zurück

Durch eine Wertänderung der Ereignisvariable wird der ggf. anstehende Alarm zurückgesetzt.

Es kann also immer nur ein Alarm aus dem Alarmtyp aktiv sein.

Negativer Wert setzt zurück

Der Wert der Ereignisvariablen muss sich auf den negierten Wert ändern, damit der Alarm zurückgesetzt wird.

Ist beispielsweise der Parameter Wert der Zuordnung auf 42 eingestellt, so muss sich zur Laufzeit der Wert auf -42 ändern, damit der durch die Zuordnung definierte Alarm zurückgesetzt wird.

In dieser Einstellung können mehrere Alarme gleichzeitig aktiv sein. Das Rücksetzen erfolgt individuell.

Null setzt alle zurück

Über die Änderung des Ereignisvariablenwertes auf 0 werden alle anstehenden Alarme des Alarmtyps zurückgesetzt.

In dieser Einstellung können mehrere Alarme gleichzeitig aktiv sein. Das Rücksetzen erfolgt gemeinsam.

Parameter für Modul: