Definition: Alarmtyp

Alarmtypen sind Vorlagen für jeweils mehrere Alarme, die aus einer Prozessvariablen generiert werden sollen. Innerhalb des Alarmtyps werden Zuordnungen projektiert, die jeweils einen Wert oder ein Bit mit einer entsprechenden Alarminformation verbinden. Die Alarminformationen beinhalten, genau wie die Alarmdefinitionen, den Alarmtext, den Bezug auf eine Alarmklasse und andere Parameter, nicht jedoch die Angabe der auslösenden Prozessvariablen. Erst über die Verwendung eines Alarmtyps in einer Alarmdefinition wird die Zuordnung zwischen Ereignisvariable der Alarmdefinition und Alarminformationen im Alarmtyp vorgenommen. Durch diese Struktur lässt sich eine Alarmtypdefinition z. B. mehrfach für baugleiche Regler verwenden, die jeweils über eine Prozessvariable unterschiedliche Alarme durch Fehlercodes signalisieren.

Alarmtypen sind in folgende funktionale Kategorien unterteilt:

  • Bitblock

    Stellt Zuordnungen zwischen Bitnummern und Alarminformationen her. Die Verwendung des Bitblockalarmtyps ist sinnvoll, wenn z. B. eine Anlage mehrere baugleiche Teile beinhaltet, deren Fehlerzustände jeweils bitcodiert in einer Variablen zusammengefasst sind.

  • Numerisch

    Stellt Zuordnungen zwischen Zahlenwerten (Fehlercodes) und Alarminformationen her. Gibt beispielsweise ein Regler über eine Variable einen numerischen Fehlercode aus, kann über den numerischen Alarmtyp die Zuordnung zu den darzustellenden Alarminformationen erfolgen.

Alarmtypen unterstützen außerdem das Verknüpfen von Parametern aus Alarmdefinition und den Zuordnungen der Alarmtypdefinition, wie z. B. "Alarmklasse", "Text", "Priorität" etc.

Parametername

Beschreibung

Alarmklassenmodus

Legt fest, wie die Werte der jeweiligen Daten aus Alarmdefinition und Zuordnung miteinander verknüpft werden.

Kommentar

Wahlfreier Kommentar zum Objekt.

Modus Parameter 1

Legt fest, wie die Werte der jeweiligen Daten aus Alarmdefinition und Zuordnung miteinander verknüpft werden.

Modus Parameter 2

Legt fest, wie die Werte der jeweiligen Daten aus Alarmdefinition und Zuordnung miteinander verknüpft werden.

Name

Name des Objektes.

Prioritätsmodus

Legt fest, wie die Werte der jeweiligen Daten aus Alarmdefinition und Zuordnung miteinander verknüpft werden.

Quittierungsvariablenmodus

Legt fest, wie die Werte der jeweiligen Daten aus Alarmdefinition und Zuordnung miteinander verknüpft werden.

Rücksetzmodus (nur Numerisch)

Legt fest, wie ein anstehender Alarm behandelt wird, wenn die Ereignisvariable den Wert ändert.

Statusvariablenmodus

Legt fest, wie die Werte der jeweiligen Daten aus Alarmdefinition und Zuordnung miteinander verknüpft werden.

Textmodus

Legt fest, wie die Werte der jeweiligen Daten aus Alarmdefinition und Zuordnung miteinander verknüpft werden.

Parameterverknüpfungen zwischen Alarmdefinition und Alarmtyp

Alarmtypen sind Vorlagen für Alarme und enthalten teilweise dieselben Parameter wie Alarme, z. B. Alarmklasse, Text, Priorität etc. Sie können festlegen, ob der Parameter der Alarmtypdefinition oder der entsprechende Parameter der Alarmdefinition gelten soll oder ob die Werte beider Parameter addiert werden sollen. Bei Textparametern können Sie zudem Texte beider Definitionen mit Hilfe der Formatierungsanweisung @J@ zu einem Text kombinieren (Beispiel siehe Beispiel: Alarmtyp Bitblock).