Modus...

Diese Parameter beinhalten verschiedene Einstellungen, die die Verwendung gleichnamiger Parameter in den Zuordnungen der Alarmtypen und den Alarmdefinitionen betreffen.

Alarmklassenmodus

Legt fest, ob der Parameterwert aus der Alarm- oder aus der Zuordnung der Alarmtypdefinition verwendet werden soll.

Einstellung

Beschreibung

Alarmklasse aus der Alarmdefinition verwenden

Verwendet wird die Alarmklasse aus der Alarmdefinition.

Alarmklasse aus der Typdefinition verwenden

Verwendet wird die Alarmklasse aus der Typdefinition.

Textmodus/Modus Parameter 1

Legt fest, ob der entsprechende Parameterwert aus der Alarm- oder der Alarmtypdefinition als Text ausgegeben werden soll.

Die Ausgabe der beiden Texte kann über die Formatierungsanweisung @J@ gemischt werden.

Beachten Sie beim Mischen von Texten aus Alarmtypdefinition und Alarmdefinition:

Einstellung

Beschreibung

Text aus der Alarmdefinition verwenden

Verwendet wird der Text aus der Alarmdefinition. Über die Formatierungsanweisung @J@ kann der Text der Zuordnung der Alarmtypdefinition einbezogen werden.

Beispiel:

Text der Alarmdefinition:

Regler 22: @J@

Text der Zuordnung in der Alarmtypdefinition:

Sollgröße kann nicht gelesen werden – Kontakte prüfen

Ist der Parameter Textmodus der Alarmtypdefinition auf Text aus der Alarmdefinition verwenden eingestellt, liest das System zur Laufzeit den Text aus der Alarmdefinition und ersetzt die Formatierungsanweisung @J@ durch den Text aus der Zuordnung der verwendeten Typdefinition. Ausgegeben wird dann der folgende Text:

Regler 22: Sollgröße kann nicht gelesen werden – Kontakte prüfen

Text aus der Typdefinition verwenden

Verwendet wird der Text aus der Alarmtypdefinition. Über die Formatierungsanweisung @J@ kann der Text der Alarmdefinition einbezogen werden.

Beispiel:

Text der Alarmdefinition:

Regler 22

Text der Zuordnung in der Alarmtypdefinition:

Sollgröße aus @J@ kann nicht gelesen werden – Kontakte prüfen

Ist der Parameter Textmodus der Alarmtypdefinition auf Text aus der Typdefinition verwenden eingestellt, liest das System zur Laufzeit den Text aus der Typdefinition und ersetzt die Formatierungsanweisung @J@ durch den Text aus der Alarmdefinition. Ausgegeben wird dann der folgende Text:

Sollgröße aus Regler 22 kann nicht gelesen werden – Kontakte prüfen

Prioritätsmodus/ Modus Parameter 2

Legt fest, wie die entsprechenden Parameterwerte bei der Ausgabe verknüpft werden sollen.

Einstellung

Beschreibung

Wert aus der Alarmdefinition verwenden

Nur der Wert aus der Alarmdefinition wird verwendet.

Dadurch haben zur Laufzeit alle Alarme aus dieser Alarmtypendefinition den entsprechenden Parameterwert aus der Alarmdefinition.

Wert aus der Typdefinition verwenden

Nur der Wert aus der Alarmtypdefinition wird verwendet.

Gleiche Werte für die entsprechenden Parameter in unterschiedlichen Alarmen können auch hier auftreten.

Wert aus der Alarm- und Typdefinition addieren

Die entsprechenden Parameterwerte werden addiert.

Über Nummernzirkel können applikationsweit eindeutige Parameterwerte erreicht werden.

(Beispiel: Erhöhung in den Alarmdefinitionen des entsprechenden Parameters um 100, in den Alarmtypendefinitionen um jeweils 1)

Status-/ Quittierungsvariablenmodus

Legt fest, ob der entsprechende Parameterwert aus der Alarm- oder der Alarmtypdefinition verwendet werden soll.

Einstellung

Beschreibung

Variable aus der Alarmdefinition verwenden

Die Angabe der Variable, die die genannte Funktion erfüllt (siehe auch Quittierungsvariable/Statusvariable), wird aus dem entsprechenden Parameter der Alarmdefinition gelesen.

Variable aus der Typdefinition verwenden

Die Angabe der Variablen, die die genannte Funktion erfüllt, wird aus dem entsprechenden Parameter der Alarmtypdefinition gelesen.

Die entsprechenden Variablenbezeichner können auch hier über die Formatierungsanweisung @J@ miteinander verknüpft werden (siehe oben).

Bei der Funktion der Status-/Quittierungsvariablen werden immer die zugeordneten Bitnummern aus der Alarmtypdefinition verwendet.

Parameter für Modul: