Statusvariable

Alarm

Der Status eines Alarms kann als Kombination aus drei Bits in der Statusvariablen ausgelesen werden. Das Schreiben auf die Statusvariable hat keinen Einfluss auf den Zustand des Alarms (siehe auch Alarmzustände).

Alarmgruppe

Die Statusvariable zeigt an, ob in der Alarmgruppe noch aktive oder zu quittierende Alarme vorhanden sind. Der vom Alarmsystem in die Statusvariable geschriebene Wert nimmt 3 Bit in Anspruch. Der Inhalt ist bit-codiert:

Bit

Beschreibung

0

In der Alarmgruppe liegen ein oder mehrere Alarme, die zu quittieren sind, deren Ereignisbits jedoch bereits zurückgesetzt wurden.

1

In der Alarmgruppe liegen ein oder mehrere aktive quittierte Alarme (das Ereignisbit ist gesetzt, der Alarm wurde quittiert).

2

In der Alarmgruppe sind ein oder mehrere Alarme aktiv (das Ereignisbit ist gesetzt, der Alarm wurde nicht quittiert).

Parameter für Modul: