Definition: Alarmgruppe

Alarmgruppen werden im Projektexplorer unter dem gleichnamigen Zugriffsknoten dargestellt. Ihre primäre Aufgabe besteht darin, Alarmdefinitionen zu gruppieren. Alarmgruppen können hierarchisch geschachtelt werden.

Alarmgruppen beinhalten u. a. folgende Funktionalität:

Die Alarmgruppe "Systemalarm" wird automatisch in einem Projekt angelegt. Diese legt das Verhalten aller von den Serverapplikationen stammenden Systemalarme (z. B. Fehlermeldungen der Kommunikation) fest. Diese Gruppe kann nicht gelöscht oder umbenannt werden.

Die Alarmgruppendefinition enthält folgende Parameter:

Parametername

Beschreibung

Bitnummer(Modul Alarme)

Deaktivierungsvariable

Legt das Bit innerhalb der Variablen fest, das die Funktion auslöst.

 

Bitnummer (Modul Alarme) Quittierungsvariable

Legt das Bit innerhalb der Variablen fest, das die Funktion auslöst.

Bitnummer (Modul Alarme)

Statusvariable

Legt das Bit innerhalb der Variablen fest, das die Funktion auslöst.

Deaktivierungsvariable

Variable zum Ein-/Ausschalten aller in der Gruppe enthaltenen Alarme (zur Laufzeit)

Definition aktiv

Legt fest, ob die Objektdefinition gültig ist.

Kommentar

Wahlfreier Kommentar zum Objekt.

Name

Name des Objektes.

Prioritätsvariable

Variable zum Speichern der höchsten aktuellen Priorität

Quittierungsvariable

Name der Variablen, mit der ein Alarm quittiert werden kann

Statusvariable

Name der Variablen, mit der der Status und der Quittierungszustand ermittelt werden kann

Symbol

Grafisches Symbol für die Anzeige

Text

Lokalisierbarer Text zum Objekt.