Bitnummer (Modul Alarme)
Legt fest, welches Bit einer Variablen die Funktion auslöst.
|
Parameter |
Beschreibung |
|---|---|
|
Bitnummer der Aktivierungsvariablen |
(Alarmgruppe). Wird das entsprechende Bit gesetzt, dann werden damit alle in der Alarmgruppe enthaltenen Alarme deaktiviert. |
|
Bitnummer der Ereignisvariablen |
(Alarm). Wird das entsprechende Bit gesetzt (zurückgesetzt, wenn 0-aktiv = wahr), dann wird der Alarm ausgelöst. Anmerkung: Die Bitnummer der Ereignisvariablen hat für eine Alarmdefinition nur eine Funktion, wenn der Parameter Typ auf (Bit) eingestellt wurde. |
|
Bitnummer der Quittierungsvariablen |
Durch Setzen des entsprechenden Bits kann ein Alarm quittiert werden. Damit kann die Quittierung eines Alarms sowohl SPS-seitig als auch benutzerseitig (außerhalb der Alarm-Steuerelemente) erfolgen. |
|
Bitnummer der Statusvariablen |
Der Zustand eines Alarms wird durch 3 Statusbits definiert (siehe Alarmzustände). Die Bitnummer der Statusvariablen gibt das niederwertigste der drei Bits an (z. B.: Bitnummer der Statusvariablen = 2; daraus folgt: Bit 2, 3 und 4 geben den Zustand eines Alarms wieder). |
|
Bitnummer (Zuordnung im Bitblock-Alarmtyp) |
Wird das entsprechende Bit gesetzt (zurückgesetzt, wenn 0-aktiv = wahr), dann wird der Alarm ausgelöst. |
Parameter für Modul:
Siehe auch